This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:寄生电感和 LM5113 Spice 模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632834/lm5113-parasitic-inductance-and-the-lm5113-spice-model

器件型号:LM5113

当寄生电感与 Vcc 引脚和 VSS 引脚串联时、TI 是否知道 LM5113 Spice 模型存在任何问题。  在我的模型 中、我尝试考虑去耦电容和 Vcc/ VSS 引脚之间的寄生电感。  电路以30MHz 的频率运行。  我观察到的是、如果我将大于2.5nH 的电感与这些引脚串联、则器件的输出无法产生适当的方波。  当电感小于2.5nH 时、电路工作正常。  对此有什么看法?  谢谢

Mike 品牌

310-647-3297

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    感谢您关注 LM5113并将其推出。

    为了更好地了解行为、需要考虑以下几点:

    SPICE 模型是一种行为模型、在与规格表参数配合使用时、它可以很好地展示其实际运行情况。

    由于热限制、该器件实际上无法以30MHz 运行;应用中的最高频率为~13MHz、但任何高于10MHz 的频率都非常困难。

    3.如果您要进行紧凑的布局、通常可以使用 Vcc 旁路电容器将回路电感限制为总电流<2.5nH。 如果我正确阅读了您的电子邮件、您实际上为每个引脚添加了~2.5nH?

    在任何情况下、我都使用增大的电感进行仿真、但没有发现任何意外行为:随着电感增大、上升/下降时间会更长。

    如果您能与我分享您的设置、我很乐意进一步调查。

    如果您担心某些 IP、我们可以将其连接到专用通道。

    请提供建议。

    谢谢、此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    感谢您的回复。 为了确保我理解正确、您在电源线上以2.5nH 运行 LM5113、但没有发现异常行为? 您能告诉我您使用了什么仿真器吗? 您以多高的频率运行了仿真? 谢谢

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我正在 Simetrix 上运行仿真。

    有几项可能有助于运行模拟:

    1.确保高侧和低侧的电压电源阻抗(额外电容除外),因为在这些频率下,可能很难为 HB 电容充电。

    2.because 极低的节点时间常数、仿真器可能无法收敛、您可能必须使用并联电阻器对寄生指导器进行调优。

    请参阅以下高栅极(开关节点的电源)和低侧栅极的仿真波形-尖峰可能是伪迹、但无法进行检查、因为 LM5113无法承受这些频率。 另请参阅下面的设置。

    如果您对更高频率的应用感兴趣、我们可以与您私下讨论您的需求。

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    感谢您提供相关信息。  我将尝试在 SIMetrix 上运行我的电路、看看它是否起作用。  我应该指出、我将高侧驱动器作为接地基准电路运行、其电压与低侧驱动器的电压相同。   因此、我不使用自举电容器。  我稍后将与您联系、了解更高频率的工作情况。  谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    我已将 LM5113 SPICE 模型复制到我的 Simetrix 电路文件中。  转接正常。  我使用了 TI 网站上的未加密 pspice 模型。  我无法使它正常工作。  高侧驱动器可正常切换、但波形的峰值仅达到3.6伏。  我希望它接近5V。  低侧驱动器输出只是噪声。  您使用了什么型号以及如何使其正常工作?  我应该指出的是、我在 LTSpice 上成功运行了 LM5113模型、没有任何问题。  由于其他原因、我不得不搬到 Simetrix。   此外、这一天的周转时间会听到您的反馈、但您不工作。  我需要更快地获得答案。   这一建模问题严重拖延了我完成任务的时间。   我们可以通过电话进行直接通信。  谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我刚刚邀请参加了一个私人对话、我们可以在其中分享直接联系、以便我能够更有效地支持这一点。
    此致、
    Alberto