This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:TPS7B4235过流保护:加热?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594475/tps7b4253-q1-tps7b4235-over-current-protection-heat-up

器件型号:TPS7B4253-Q1

大家好、


我想知道过流保护是如何工作的。 如果发生临时过流事件(800mA、持续5ms)、器件是否会发热?

或者、它更像内部开关、因此器件中不会消耗能量?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    当发生过流事件时、TPS7B4253-Q1的电流限制将生效。  电流限制将降低输出电流;然而、持续过流事件(或持续运行在电流中)会触发热关断并影响器件可靠性。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。
    您能在这种情况下量化热量吗? 您是否有数据显示过流事件中的热阻抗/电阻?
    这将有助于确定热关断触发之前的时间。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    热阻在数据表的热性能信息表中提供。  请注意、您的电路板布局和环境温度和气流等特定于应用的信息将影响如何从 LDO 中移除热量。

    非常尊重、

    Ryan