主题中讨论的其他器件: INA271
我在应用中使用 CSD97394Q4M、根据大型机箱内部的温度驱动直流冷却风扇。 这些器件在工作台上以不断变化的 PWM 信号和高达25伏的 Vin 电压进行了著名的试验、因此我将其设计成背板来控制风扇的速度。 当我尝试在高达30°C 的环境温度箱中运行完全加载的背板时、出现了问题 我的°显示、CSD97394Q4M 在28 μ s 时失败。 我在绝对最大额定值上找到的答案表明 VSW 到 PGND 的最大电压为30V 在输入电压为24V 时、可能会有一些高于30V 的过冲、持续时间可能为2ns。 接下来、我尝试降低 Vin。 即使输入电压较低、温度升高时仍会出现故障。 您认为问题是什么、我可以对此做些什么?