This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:DSC 焊盘图案数据

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631850/tps7a39-dsc-land-pattern-data

器件型号:TPS7A39

你好。

我们正在考虑 TPS7A3901DSC。

请提供焊盘图案数据。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    有关布局示例、请参阅第40页;有关封装图、请参阅第47页。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。
    随附了其他器件的文档。
    TPS7A3901DSCR 中是否有类似的图形材料?

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-LP592201DSCR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    最接近的是第47页上的一个。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    请告诉我 TPS7A3901DSCR 散热焊盘的尺寸。
    有关详细信息、请参阅随附的文档。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TPS7A3901PKG2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的文件。   

    e2e.ti.com/.../qfnd232g.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在使用 TPS7A3901设计电路板。
    通过参考数据表 P40来计算散热焊盘的长度和宽度、它将是附加值。
    值是否正常?

    感谢 you.e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-TPS7A3901PKG3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    我建议将您的焊盘尺寸调整为以下值:

    1.73mm -> 1.65mm
    2.54mm -> 2.40mm

    此致、
    Jason