This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018ISOEVAL:多个隔离式输出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624693/lm5018isoeval-multiple-isolated-output

器件型号:LM5018ISOEVAL

尊敬的所有人:

我需要两个隔离式输出、但找不到适合这种用途的耦合电感器。 在哪里可以找到2次级侧耦合电感器?

如果有人帮助我、我将不胜感激。

此致、

Merih  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会更幸运地将其发布在隔离式论坛中。 我将为您移动它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Merih、您好!

    为了找到合适的耦合电感器、最好先满足您的要求?

    请提供有关您的要求的更多详细信息吗?

    1.输入电压范围
    2.输出电压
    输出电流
    4.开关频率
    隔离等级


    提前感谢。

    David。