This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54339E:TPS54339E 是否可以实现此应用?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54339E, TPS54339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628882/tps54339e-can-tps54339e-make-this-application

器件型号:TPS54339E
主题中讨论的其他器件: TPS54339

TPS54339E 是否可以创建此应用?请帮助确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    是的、您可以使用创建反相电压。 但需要记住、在此应用中、TPS54339的 GND 引脚连接到 FB-5V、这意味着所有其他引脚以 FB-5V 为基准作为 GND。 在这种情况下、SS 电容器、VREG5电容器和 EN 引脚应以 F-5V 为基准、而不是板接地。 请在这种应用中考虑这一点。 除此之外、还请在 Vin 引脚和 IC 的 GND (FB-5V)引脚之间放置一个或两个输入电容。 谢谢!