This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:负稳压器处的正输入电压

Guru**** 2928020 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634425/tps7a30-positive-vin-at-negative-regulator

器件型号:TPS7A30

尊敬的团队:

在系统故障情况下、我们的设计中会发生 TPS7A30 (负稳压 器)的 VIN 引脚被拉为正。 电流被限制在10mA 以下。 即使电压高达2V 正电压、我们也无法观察到任何损坏、但我们想了解器件可以处理的条件。 那么、这是一个问题。 在非功能/未供电状态下、在有损坏风险之前、电压在多大电流下会达到多高?

根据最大额定值、最大电压将比 GND 高300mV。 因此、我们假设电压超过该值、内部 ESD 单元将开始导通。 但是、根据我们在极小电流下看到的情况、2V 电压似乎也是可能的?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    如果您在 Vin 和 GND 之间累积的电势高于0.3V、则有可能打开 ESD 单元、并且 ESD 单元长时间打开时可能会发生损坏。 我们不会测试 ESD 单元可能吸收的实际电流、也不会描述器件损坏的实际电压范围。

    此致、
    Jason Song