This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384;PD 检测功能测试结果、器件是否支持 PoE

Guru**** 2481945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625491/tps2384-tps2384-pd-detection-function-test-result-with-device-for-or-not-for-poe

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861

我设计和开发了 TPS2384PAP PCB。

我已经使用 PD 器件测试了 TPS2383的 PD 检测功能是否适用于 PoE。

因此、我得到了执行的时间波形、例如附加的文件图。

 对于 PoE PD 器件、测试结果 时间波形是有效数据

与 TPS2384数据表相同。

但是、对于不适用于 PoE 的器件、结果与数据表的波形不同。

它可能在 器件上无效、不适用于 PoE、

问题1)

为什么在加载 设备不用于 PoE 的情况下会出现如此有趣的无效测试结果?

问题2)

请告诉我 发生无效测试结果的原因。

问题3)

请告诉我解决方案如何在 result.e2e.ti.com/.../TPS2384PAP-_2D00_-PD-Detection-Function-Test-Result-with-Device-for-or-not-for-PoE.pdf 无效测试方面改进我设计的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带原理图 drawinge2e.ti.com/.../PoE_5F00_Controller_5F00_TPS2384_5F00_Schematics.pdf 的 PostScript

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuhito - San、

    我们的 PSE 专家已收到通知。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhito、

    我查看了您的波形。 结果是预期的。 对于标准 PD、IEEE 标准定义了检测电阻应在19K 至26.5K 范围内、并联电容应小于0.15uF。 TPS2384使用四点测量技术、在发现过程中使用两个低电平探针信号(通常为4.4V 和8.8V)来确定是否存在有效的 PD。  我认为您的非 PoE 器件不符合 PD 要求。 即使您在器件前面添加了25k 并将 PSE 视为通过检测、器件也无法通过分类。 在分类期间、标准 PD 将从端口移除检测电阻并提供分类电阻。 测量 PSE 的分级电压、然后在分级电阻器上开启内部稳压器、然后 PSE 测量分级电流以确定 PD 需要的功率。 有关 PoE 的更多知识、请转至 PoE 常见问题解答页面。 e2e.ti.com/.../design_notes

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Penn-San
    我已通过获取日本 TI 技术中心的建议来解决这些问题。
    因此、出现这些问题的原因是在负载器件阻抗为开路(高)的情况下 TPS2384执行分类操作(施加17.8V 电压)。
    TPS23861/P18的数据表中也发生了同样的现象。
    如果发现1和发现2正常有效运行、则 PoE PD 或非 PoE PD 都必须符合 IEEE 802.3af 标准。
    因此、如果 PD 负载器件不符合 IEEE 802.3af 标准、则可通过施加17.8V 电压的分类操作来断开 PD 负载器件。
    感谢您的建议。
    此致、K.Ogawa