This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3490:不同启动时的质量问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634002/lm3490-quality-issues-with-varying-startup

器件型号:LM3490

我们遇到了 LM3490器件(12V 输出)的奇怪行为和质量问题。 启动行为非常奇怪且无法预测。 对于从2014年到2017年的不同批次同一器件、我们看到启动瞬态曲线时间范围约为600us 至3000us。 这种行为是否有任何解释、是否有最大值 此部件的启动时间。 考虑到这款稳压器具有特殊的关断功能、启动时序行为是一个非常关键的信息、遗憾的是、数据表中未提供此信息。如果此器件的不同生产批次中的启动时间未固定、这会令人非常烦恼。

请提供一些可能适用于所有情形的信息。 目前、我正在考虑最大值 延迟为10ms。 我不确定这是否足够。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fawaz、

    感谢您的反馈。 我已查看 LM3490数据表。 数据表本身并未指定此器件的启动行为。 正如您提到的、启动时间可能在600us 至3000us 之间、您还会告诉我测试的条件/原理图吗?

    我将获取一些 EVM、并在相同条件下查看工作台。

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该应用非常直接、稳压器在短时间内开启、即大约3000us、为收发器驱动器上电、然后关闭。 如果您看看稳压器的输出电压、瞬态曲线会有一个电子函数、直到它稳定下来。 对于2017年购买的稳压器、结算时间发生了变化。 我们使用这些稳压器已有4年了、直到现在、它的运行完全符合预期。 在我们的应用中、考虑了600us 启动时间、所有时序都取决于此行为假设。
    此外、为了补充该信息、我还断开了稳压器输出端电路的所有其余部分。 因此、这种行为实际上来自稳压器、稳压器上没有电容器或负载、可能会增加到瞬态曲线的时间常数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fawaz、

    感谢您的参与。 我已经订购了2块 EVM、请留出几天时间让电路板到货。 一旦我掌握了这些信息、我将对您提到的问题进行一些基准评估。 您将不断了解最新信息。

    此致、
    Jason