This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P-Q1:关于"最大输出电流限制"

Guru**** 2558170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634353/tlv713p-q1-about-maximam-output-current-limit

器件型号:TLV713P-Q1

大家好、团队、

应如何考虑最大输出电流限制的最大值?
数据表中仅显示最小值。
器件为 TLV71333。
数据表中的图16是典型值、不是吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junya、您好!

    该器件的额定输出电流为150mA。 电流限制是在限制输出电流之前它可以提供的最大电流。 数据表仅具有最小175mA 规格的原因是该器件经测试能够输出175mA。 该器件应在最大负载150mA 时使用、数据表允许在此处留出一些裕度。

    图16仅在25°C 下进行了测试、您可以将其视为典型值。

    此致、
    Jason Song