This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:TLC59581和 TLC59582之间的输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC59582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627252/tlc59581-the-deiffernce-beween-tlc59581-and-tlc59582

器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件: TLC59582

你(们)好

我认为 TLC59581和 TLC59582之间的区别在于多路复用的数量(TLC59581:32、TLC59582:16)。
 对于两个器件、还有其他区别吗?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉按下、我能得到这些问题吗?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在产品文件夹的特殊功能中发现了 TLC59581和 TLC59582之间的以下区别。
    但我无法在数据表和应用手册中找到它们的描述。
    TLC59581和 TLC59582之间是否存在差异?
     TLC59581:预充电 FET
     TLC59582:故障检测、LED 开路检测、热关断

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、横田洋三、

    TLC59581和 TLC59582之间的唯一区别是:
    " TLC59581可支持32路复用、而 TLC59582可支持16路复用。"

    谢谢。

    此致、
    Kenneth