This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:注意:启动问题!

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633057/lm2679-beware-startup-problem

器件型号:LM2679

如果输入电压上升速度非常慢、LM2679-5V 器件无法正常启动。  LM2679在输入电压达到稳压所需的最小电压之前不应尝试启动、否则、如果输入电压电流限制小于5V 输出电源电流、器件会锁定到非稳压状态。  我通过将软启动电容器增加到1uF 来延迟 LM2679的启动、从而使输入转换器能够通过软启动并在全电压下进行调节来解决这一问题、但这不是一个稳健的解决方案。  在我看来、LM2679的设计很差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    我想尝试在我们的实验中重现这一点。  请分享以下信息:

    • 原理图
    • 布局
    • 输入电压、输入电流
    • 输出电压、输出电流
    • 问题的波形(显示 VIN、VOUT、SW、软启动)

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    原理图与您的应用手册相同。 要了解这一点、请执行以下操作:将5V 负载电流设置为3A 电阻(1.7欧姆)。 将24V 输入电源的电流限制设置为小于3A (可能为1A)。 如果您快速打开24V 输入、则一切都应正常启动。 但是、如果您非常缓慢地提高输入电压、则转换器将在输入电压过低时进行切换、从而消耗足够的输出电流来保持输入源处于电流限制状态、并且输入电压永远不会变得足够高以正确启动转换器。

    这是一项简单的测试。 尝试一下。

    Gregg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregg、

    您提到的是哪份应用手册? 我已经订购了一些 EVM 来尝试重现此问题。

    LM2679在多大电压下开始开关?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    请参阅数据表的图13。 LM2679似乎立即开始切换... 这就是问题所在。

    输入电压应该有一个分压器、该分压器将馈入芯片、以了解输入电压何时足够高、可以开始切换、从而不存在战争的电流限制 tig。

    Gregg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregg、

    我看到你说什么。 我们确实将最小电源电压规格为8V、因此可以假设器件在电源电压至少达到8V 之前不应开始开关。

    但是、建议的最小电源电压更适合稳态、嗯、建议这么做。 如果该器件开始开关电压低于8V、则该器件可在输入斜升时开始进行调节、从而使输出能够更快地进行调节。 现在、这显然会导致问题、正如您所面临的那样。 但这就是我们具有该软启动选项的原因。

    做出这一决定的想法是考虑权衡因素。 不幸的是、您的规格落入了错误的桶中。 幸运的是,我们有这个软启动引脚来实现这一目的:)

    Sam