This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS65300-Q1:TMS320F28335 PMIC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65300-Q1, TPS65381A-Q1, TPS65310A-Q1, TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593680/ccs-tps65300-q1-tms320f28335-pmic

器件型号:TPS65300-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1TPS65310A-Q1TPS65311-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI

TPS65300-Q1或 TPS653001-Q1具有用于1.2V 驱动的16引脚(1.2Vsense)。

我能否像下图中的示例那样设计1.9V 电阻分压电路? (检查图中的 FB 引脚)

%此芯片为 A8450 (Allegromicro)。 它具有1.2~3.3V 可调节线性稳压器。 FB 引脚具有 电阻分压电路。

%I 希望 TI 具有宽输入电压、高电流输出0.2~1A、用于 28xxx、28x00的多 LDO。 DSP 内核 LDO (1.8~1.9~3.3V) 、DSP IO LDO (3.3V)、数字 IO DCDC (3.3~5V)、模拟 IO LDO (3.3~5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给相关的应用工程师、我们将尽快返回。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    TPS65300和65301在器件中集成了电阻分压器、可能可以在外部添加一个额外的电阻分压器、但我不知道有人这么做。

    我想您所寻找的更好的替代产品是 TPS65381A-Q1、 www.ti.com/.../tps65381a-q1。   这是一个较新的 PMIC、与最新的 C2000 DSP 配合使用、甚至在功能安全应用中、TMS320F2837x 也用作此器件安全手册的示例。  它具有一个额外的电压轨、以匹配您所指示的电压轨数。  

    有一个6V (1.3A)的降压前置稳压器、然后是级联 LDO 和 LDO 控制器:

    VDD1 (具有外部 FET 的 LDO 控制 器)、适用于高达600mA 的内核电压轨(0.8V 至3.3V、可调节)、具体取决于电路板的热性能(可选使用直流/直流转换器、但仍使用 VDD1电压监控器)。

    VDD3/5: 通常用于处理器 IO 电源轨(可配置为3.3V 或5V 输出、高达300mA)。

    VDD5: 5V 输出、通常用于 CAN 收发器或其他高达300mA 的系统外设。

    VSOUT1: 传感器 LDO、两种运行模式跟踪(带或不带增益)或可调输出。  3.3V 至9.5V 输出、高达100mA。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    感谢您的反馈。 但它不符合我要使用的条件。

    我必须多回顾一下其他器件。 我不是一名非常高级别的工程师、很难使用您建议的器件。 由于我设计的电源噪声很大、因此我对控制器设计有更高的功率要求。 TI 的产品具有 LDO、DCDC 和多路输出等细分特性、但缺少一个特性、但输出电流较低。 在有限条件下的峰值电流特性提供了基于 rms 的输出电流特性以及嘈杂环境中的稳定电源特性。

    我不是在设计1A LDO 来获得实际的连续1A 输出电流。 对于28355、如果仅提供300mA 电流、则1.9V 电源工作正常、但应该有更多空间来容纳更多噪声的电路。 使用3.3V 5.0V 电源的同样原因、我希望使我使用的电流裕量加倍以上。 在开发大容量电源器件的情况下、由于产品数量很小、每个电路的负载很小。

    MCU 的电源和实际控制器包含大量数字模拟电路。 通过集成所有这些电路、所需的实际电流条件变得更高。 从市场上看、大多数设计 DSP 的工程师都将拥有集成 CPU 和外设电路的大型电路。 (为什么您认为 DSP 控制器很小?) 我认为 TI 的 LDO 或 PMIC 产品不适用于高容量、多输出 DSP。

    TI 组件开发人员可能无法理解它。 在我的情况下、小型控制器不会使电源变得小巧、高效和便宜。 在嘈杂的环境中、电源问题是随机的、很难找到调试。 相反、投资于电源电路的稳定性和输出容量并确保稳定性是更好的选择。

    我现在使用四个 IC、模拟 LDO、数字 LDO 和用于 DSP 的双 LDO、降压24V/5.3v。 问题在于、TI 的 LDO 对输入功率噪声很敏感、因为在许多情况下、输入电压条件低至5.5V。 较高的输入电压条件会导致损耗、使用 TI 产品以外的产品、或放弃电源电路的精度或稳定性。

    我希望 LDO 和 PMIC 器件具有适用于大规模电路的宽输入电压、更高输出和接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    由于您没有实际指定电源轨数、电压电平和电流、因此很难帮助您找到特定器件。 我们拥有各种其他类型的 PMIC、LDO 和直流/直流转换器和控制器。 与我们的许多其他客户相比、您的系统对电源轨的电流要求似乎要高得多、您似乎对功能安全不感兴趣。 您可能会看到的其他一些具有更高电流能力的 PMIC 包括:TPS65310A-Q1、TPS65311-Q1、具有宽输入电压范围的5个电压轨、其中包括降压控制器(外部 FET)、因此您可以根据需要扩展到非常高的输出电流。 这只是一个示例。 其他选项包括使用低电压 PMIC 并将具有高输出的降压转换器或控制器用作前置稳压器。

    您可以使用以下页面来帮助您找到可能需要的内容:
    http://www.ti.com/pmic
    www.ti.com/.../power_portal.page

    此致、
    Scott