This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:无法打开 LED#39

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627225/tlc5955-unable-to-turn-on-the-led-s

器件型号:TLC5955

我在一个链中为4 TLC5955设计了一个电路、如下所示。

控制器> TLC1 > TLC2 > TLC3 > TLC4

目前、我正在尝试驱动第一个 TLC 并查看其是否正常工作。 但我无法从 LED 获得任何响应。 我附上了下面的波形,如果有人能给我一些关于这些问题的见解,我将不胜感激。

完整数据波形  

数据波形的起始部分  

控制波形的开始部分  

完全控制波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我甚至在开始时发送了两次相同的控制波形。 我还探测了第一个 TLC 的 Sout 引脚、我看到一些波形作为输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil Kalige、

    很抱歉耽误你的回答。

    您是否已解决问题?

    谢谢。

    Kenneth