This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:原理图审阅请求

Guru**** 2652605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634385/lm2842-schematic-review-request

器件型号:LM2842

您好!

您能否查看随附的 LM2482原理图并让我获得结果?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../LM2842_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    看起来非常好。 以下是我的想法:

    您的输出电流是多少?
    2.您可以考虑使用额定电流为1A 的环流二极管(如果 IOUT~600mA)和较低的正向电压、以获得更好的电流安全裕度和更高的效率。
    输入电容(C52或53)至少应放置2.2uF。
    4.您可以将 EN (!SHDN)直接连接到 VI、以便在不需要时节省电阻器。
    5.引导电容应为0.15uF 或更高。

    Sam