This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:输入电源插头、拔下电源插头的 SoC 问题

Guru**** 2439540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628828/bq27441-g1-soc-issues-with-input-power-plug-unplug

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24250GPCCHEMBQSTUDIOBQ27426BQ27510

尊敬的 TI:  

我将 BQ27441-G1A 与18650锂离子电池(3400mAh、3.7V)和 BQ24250充电器配合使用。 遗憾的是、每次从电路板上施加和移除外部电源时、SOC 值都会下降最多。 下面是更多详细信息。 我希望得到一些指导,使这项工作得以开展。 这里实际上没有太多可做的事情。 所以我在房间里被大象遗忘了。 提前感谢您的帮助。  

系统设置:BQ27441-G1A 电量监测计、Sony 18650锂离子圆柱形电池、BQ24250充电器。 电路板防尘罩和电量监测计的编程设置包括设计容量(3400)、设计能量(12580)、终止电压(3000)和锥率(340)。 已将 Fuel Tank MKII 的软件用作我们软件的指南。 允许电池在测试之前充满电。  

2.问题场景:通过正常的电路板操作将电池放电到低于80%的水平、施加外部电源20-30秒、然后断电。

3.症状: 断电后、SOC 将在看似不合理的水平上跳下。 例如,84%的人跳到60%,55%的人跳到7%,56%的人跳到53%。

4.其他事项:

答:当然、重新打开电源会启动 SOC 开始上升-但是、它从 SOC 跳到的任何位置开始。  

B.我实际上看不到 SOC、电池电压和充电状态之间的良好匹配。 例如、当电池电压为3.7V 时、我看到了5%的 SOC。 此外、当充电器仍处于 CC 状态(1A)时、我看到了100% SOC。

c.我们现在每10秒轮询四个配置值、以查看它们是否发生变化。 不幸的是,它们不是。  

感谢您的想法和智慧。

Jason

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您是否使用我们的在线工具 gpcchem 确定此电量监测计是否适合您的电池。 此监测计是一种 ROM 监测计、仅支持特定的化学 ID。

    此外、如果您运行 gpc chem 中概述的测试并且发现芯片非常适合、出于调试目的、您将使用 bqstudio 记录监测计寄存器并发送包含 gg 文件、以便我们深入了解您看到行为的原因。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的指导。

    我使用评估板运行测试并提交到 gpcchem 工具。 我已将报告粘贴到下面以供参考。 基于 ROM 的监测计似乎都不起作用。 您能帮我提供电量监测计建议吗?

    最后、作为一些反馈、如果您在数据表和网站中添加了一条更显眼的注释、说明在选择基于 ROM 的监测计之前、应通过 gpcchem 工具运行电池、那将不胜感激。 LiCoO2和4.2V 的资质确实还不够。

    谢谢、

    Jason

    GPCChem 工具的输出:

    Chemistry ID 选择工具、rev = 2.31

    当前时基故障中使用的配置:
    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=1
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3.

    最佳化学 ID:2155最佳化学 ID 最大 偏差,%:1.65



    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    21551.650.29
    21582.820.43
    21332.880.45

    最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。


    为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


    器件/系列#1
    通用化学 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
    3142bq27421-G1D:4.4V LiCoO216.04
    354bq27411-G1C:4.35V LiCoO219.88
    128bq27421-G1A:4.2V LiCoO233.38
    312bq27421-G1B:4.3V LiCoO238.32
    最佳通用 ID 3142
    警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


    器件/系列#2
    通用化学 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
    354bq27621:(Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO219.88
    1202bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO222.82
    1210bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO223.93
    最佳通用 ID 354
    警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


    器件/系列3
    通用化学 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
    3142bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO216.04
    3230bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO219.25
    1202bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO222.82
    最佳通用 ID 3142
    警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    感谢您的反馈。 您选择的监测计将取决于您的应用的性质。

    您的应用的性质是什么? 电池和电量监测计是否始终处于一起、或者电池是否可拆卸?
    是否有封装首选项 QFN 或 CSP?

    对于电池组侧电量监测计、bq27542和 bq27546以及 bq27750是首选;而对于系统侧电量监测计、bq27510、bq27520和 bq27532是首选。

    谢谢
    Onyx