This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62737:OTPS62737工作温度

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631211/tps62737-otps62737-operating-temperature

器件型号:TPS62737

TPS62737 TA=-20~85℃。 ~℃,工作温度=-40 125 ̊ C、但在客户测试 TPS62737高温后未检测到任何问题。

客户是否担心风险? TPS62737是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ℃环境温度为-20至85 ̊ C。 如果超出这些限制、则无法保证 IC 的性能符合规格要求。 TPS62737虽然是一款旧器件、并且即将成为 NRND、但仍然可用。 您可以在此处查看其他降压转换器: www.ti.com/.../buck-converter-integrated-switch-overview.page

    此致、

    Raheem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? TPS6274x 系列的尺寸要小得多、推荐使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem



    如果超出该范围、会出现什么性能问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hank、
    这是未知的、因为 IC 仅在指定的限值内进行测试。
    此致、
    Raheem