This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550:TPS54550故障

Guru**** 2650815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594610/tps54550-tps54550-failure

器件型号:TPS54550

您好!  

我有一个 TPS54550稳压器链。 如果 TPS54550 IC 的输入短路、会发生什么 情况? 我想知道、该稳压器输入端的短路会使稳压器链上的所有元件崩溃、并导致 PCB 上的总功率损耗、或者是否有任何东西可以防止这种情况?  如果问题在不同频率下不时发生、可以预期产生哪种噪声? 我们的电路在几天内正常工作、但 我们不时会遇到电压稳压器输入间歇性短路、该稳压器由相同类型的稳压器链支持。 我正在尝试弄清楚整个电路板上的影响。 谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54550将具有一些电压电源作为输入。  如果该电源输出短路、则 TPS54550的输入为0V、TPS54550将不会导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 TPS54550的输出短路、TPS54550的输入会发生什么情况?

    问题在于电路 TPS54550消耗的电流更大、短路时最大电流。 这会导致高电流需求。 在特定电流之后、TPS54550输出电压将变为0V、而电源电流值要求也将变为0A。 这样、输出电压稳压器短路不会影响电路的其余部分。 否则、当 TPS54550的输出短路时、高电流需求将通过电源稳压器链传播并关断整个电路板。 这是真的吗?  谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TPS54550输出短路、输出电压将下降至接近0V、但电流可保持在电流限值。 您需要的是断续模式电流限制。 您的输入电压范围是多少?