This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376:TPS2376的压力保护调节

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622756/tps2376-pressure-protection-regulation-of-tps2376

器件型号:TPS2376

 ,先生你(们)好

 我们的 TPS2376具有欠压保护和调节功能。 现在、客户使用非目标方案。 电源仅需要9-12伏电压。 是否可以达到 TPS2376H 的输入电压范围? 如果是、如何连接周围电路?期待再次观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我已通知我们的 PD 专家。 您将在今天之后听到他们的声音、因为这是劳动节。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    很抱歉,我的答复很迟了。 我在实验中验证了这一点、并且内部 FET 在 VDD-VSS ~12.5V (且 UVLO 高于其 UVLO 阈值)之前不会开启。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文 、

        我明白了。 谢谢~