This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:5V 输出、300mA 和6.5V 输入电压下的热耗散

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634492/lp38692-heat-dissipation-for-5v-output-300ma-and-6-5vin

器件型号:LP38692

您好!

我将 LP38692视为  用于同步机器电机驱动器应用电源管理的 LDO、以便调节反激式 UCC 的隔离输出...

输入电压为6.5V、输出电压为5V、通过 LDO 的电流为300mA、因此我需要消耗大约0.5W 的功率。

如果我使用 WSON 封装、我能否在不产生散热问题的情况下继续耗散功率? 你有什么建议吗? 或者、在这个应用中针对这个目标使用 WSON 封装时是否有任何警告/建议?

非常感谢、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、传真:

    对于 WSON 封装、该器件的 θ JA 仅为50.6 C/W。 如果您仅消耗0.5W 的功率、则预计结温仅会从环境温度上升~25C。 只要您注意布局中的散热、并且不是在非常高的环境温度下运行器件、就不会出现这种问题。

    此致、
    标记