This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 脉冲跳跃 Eco-mode 中的降压 DCDC COUT 功耗

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634384/buck-dcdc-cout-power-consumption-in-pulse-skip-eco-mode

脉冲跳跃 Eco-mode 中是否有 Cout 功耗的计算方法?

我们是否必须测量纹波电流并计算 RMS 电流?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前没有真正考虑过这一点、但最大 RMS 电流应该出现在 CCM 模式下、而不是 Eco-mode 模式下。 如果您为 CCM 调整输出电容器的大小、那么在 Eco-mode 中不应有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将补充 John 所说的话。 如果您想计算 Cout 电容器本身的功率耗散、并且脉冲非常不频繁、则单个输出电容器的功率损耗应大约为 ESR*(2*Iout)^2。 添加更多电容器会使这变得更复杂。 随着脉冲频率的增加、该公式开始高估功率损耗。

    我通过计算得出、根据我们的假设、来自开关脉冲的电流将通过电容的 ESR 为电容充电、然后当 SW 关断时、必须再次通过该 ESR (因此公式中的"2")。 其余仅为 P=RI^2。

    任何其他影响都应该可以忽略不计。 实际上、该电流本身应该可以忽略不计。 10mOhmESR 时为10mA、可使您获得的功率不超过4uW。

    Sam