This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:Vdd 上的快捷方式

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627468/lp8860-q1-shortcut-on-vdd

器件型号:LP8860-Q1

您好!


我的 LP8860有问题。

有时、采用 LP8860的电路会在打开后立即为电压电源提供短路。

然后、电压从24VDC 中断至大约3VDC。

通常情况下、在打开新电压后故障再次消失、因此 LP8860正常工作。

现在、我遇到了 LP8860在 Vdd 和接地之间永久形成短路的问题(与电路其余部分的连接 Vdd 是分开的)。

显然、芯片有缺陷。

问题如何发生、我如何在将来防止它?

谢谢你

电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电路中的某个位置可能发生短路、导致这种情况。 我们将为该主题指派一名工程师来帮助您。 系统将要求您提供一些其他信息来帮助调试过程。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。 我再次查看了用户指南 LP8860-Q1EVM 评估模块(SNVU382A)中的电路图第17页。 从 PGND 到 GND 有一个阻值为0Ω Ω 的电阻器 R23。 如果此连接丢失会发生什么情况。

    谢谢你
    电表
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dieter、

    似乎可能是潜在的 PCB 布局问题导致了该问题。 您能否提供导致(i)间歇性故障和(ii)永久短路故障的应用详情和测试条件?
    在以下两种情况下、您能否检查短路故障电路的导通性?
    (i)使用已经发生故障的 PCB 测量导通性(从 PCB 上移除 LP8860后)
    (ii)使用全新 PCB (PCB 上未安装 LP8860)测量连续性
    (iii)使用全新的 PCB (在 PCB 上安装 LP8860)测量连续性

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dieter、

    很抱歉、我错过了您关于 R23的问题的帖子。 出于某种原因、我没有收到与此类帖子相关的通知。

    嗯、R23基本上是一个网连接(GND - PGND)、我不知道缺少该连接会如何影响短路方案。 我不认为缺少该连接会导致您看到的简短问题。

    顺便说一下、您使用的测试条件是什么?

    此致、

    David