This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2305:HID 灯控制器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593566/ucc2305-hid-lamp-controller

器件型号:UCC2305

早上好、E2E 团队

我对 UCC2305有一些问题。 现在我把它用于我的硕士工作学位,我用它来制作一个黑线镇流器,他用的黑线灯是指叶片  
它具有内部点火器、需要馈入的参数为:52伏特和1.6安培、功率为70、我为此目的使用了反激式拓扑。 我已经阅读了有关使用 ucc2005的所有您的信息、但灯没有启动。

您能 给我一个问题吗?

此致、

吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!

    AE 将很快为您的支持问题提供指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    晚上好。 我正在等待您的回复。

    此致、

    吉列尔莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    灯无法启动可能 是由以下原因引起的:原理图错误、PCB 布局不良、反馈信号错误、VCC 不足、补偿不良、 等等   我们很难在没有详细信息的情况下向您提供建议。 请参阅数据表中的反激式设计示例以仔细检查 您的设计。 http://www.ti.com/lit/an/slua078a/slua078a.pdf 还提供了应用手册 

    此致、

    Bosheng