This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:反馈电阻器范围

Guru**** 2479775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626597/tps7a7001-feedback-resistor-range

器件型号:TPS7A7001

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TPS7A7001、数据表已针对 R2范围进行了修订。

他想知道详细考虑了哪些影响。

他需要知道、因为它已经采用了当前的产品。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:

    我忘记了随附数据表的说明。

    之前(修订版 e)
    (1)将 VOUT kΩ 为0.5V 以外的值时、使用10 kΩ≤R2≤50电阻器将 R1和 R2连接到 FB 引脚。 请参阅功能
    用于 R1和 R2详细信息的方框图。

    之后(修订版 f)
    (1)将 VOUT kΩ 为0.5V 以外的值时、使用27 kΩ≤R2≤33k Ω 电阻器将 R2连接到 FB 引脚。 有关 R1和 R2的详细信息、请参阅功能方框图

    问题

    修订后、
    如果 R2超出范围、会考虑哪些影响?
    请提供详细建议吗?

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    修改了数据表、因为使用超出该范围的电阻器会导致器件精度超出规格。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    他必须决定是否要改变阻力的严重程度。

    他想知道哪个规范具有很大的影响、以及发生了什么符号。

    如果可能、请告诉我该规格为何发生了变化。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Shinichi、

    在接近125C 的温度下、输出精度超出规格。 在这些温度下、流经电阻器的泄漏电流会影响 LDO 的漂移。

    您的电阻器大小是多少? 电阻器尺寸将直接影响器件超出规格的程度。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我知道可能会超出输出精度。

    我将确认电阻器的大小、然后进行反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 David、

    我可以知道客户使用的电阻器的大小。

    --

    尺寸:1.0mm×0.5mm

    电阻器值:R2=3.6KΩ Ω、R1=18KΩ Ω

    --

    请告诉我它对该电阻器的大小有多大影响。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    这些电阻器的漂移性能应处于标称输出电压的5%以内。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    我已将您的答案发送给客户、他们还有一个问题。


    他们想知道恶化的原因。


    如前所述、它是由电阻器的泄漏电流引起的。


    您是指电阻器的问题。


    器件端是否有问题?


    如果您能提供详细的建议、我将不胜感激。


    感谢您的大力帮助与合作。


    此致、


    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这只是提醒我仍在等待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的天!
    它与误差放大器的偏置电流有关,R2的选择应确保误差放大器在线性状态下工作。
    通常,误差放大器是 OTA,因此 R2也是开环增益和相位裕度的一部分。
    请严格按照数据表选择 R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我了解控制 R2值的原因。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一