This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ34002:电压调节问题和低电流输出。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594831/tina-spice-lmz34002-voltage-adjust-problem-and-low-current-output

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

早上好。 我正在使用 LMZ34002模块、首先我使用 Tina 软件来仿真电路、然后我制作了一个 PCB 以进行实际测试。  

目标是在输出端获得-15V 电压、但我得到-10.2V TOPS、仅为100mA。

我遵循了设计规则、想知道我是否可以做些什么来使负稳压器正常工作。

提前感谢、

埃内斯托。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过 jarrigo@ti.com 离线联系我吗?
    您能否发送原理图? 您的输入电压是多少? 您的输入电源的电流限制是多少?
    但斯克、Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jason:
    感谢您的快速响应、我将向您发送数据带。
    输入电压为+24V、电流限制为1.5A
    此致、
    埃内斯托
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ernesto、

    您能向我提供一些有关您设置的详细信息吗? 这使得帮助您变得更容易。

    1) 1)您的输入电源的电流容量是多少?
    2) 2)您的标称输入电压是多少?工作范围是多少(您考虑的最小/最大输入电压)?
    3) 3)您期望的标称输出电流是多少?
    3) 3)您是否还能为我提供您的电路原理图以及您的电路板设计?

    此致、
    Michael