This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:并行连接、可获得60A 最大电流

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22, TPS53647, TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634042/tps549d22-parallel-connection-to-get-60a-max-current

器件型号:TPS549D22
主题中讨论的其他器件: TPS53647TPS40422

我们不希望使用 TPS53647 电源模块、该模块看起来既复杂又大、需要更多编程。

我们是否可以使用两个并联的 TPS549D22来满足大于50A 的电流要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS549D22不直接支持并行操作。 您将需要一个可堆叠多相解决方案。 您的输入和输出电压是多少? 您还需要其他功能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vin = 12V
    VOUT = 0.8V 至0.9V、电压为0.85V (标称值)
    最大电流= 50A
    可通过 I2C 进行编程
    输出电压应可编程
    启用选项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您以前走的是正确的道路。 TPS53647似乎非常适合。 您为什么认为它"太复杂"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它在全部四相中支持120A 电流。
    我是否需要使用全部四相进行50A 电流测量?
    它是否与 I2C 总线接口兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS53647看起来支持不同的相位排列。 我不知道详细信息、因为该器件来自不同的组。 我们会根据您在上面输入的字段中的器件型号在内部收到通知、因此、如果主题移至不同的器件型号、最好启动新线程、以便将其路由到正确的组。 另一种仅在高达60A 的两相电流下运行的选项是 TPS40422。