This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:TPS68470

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594094/tps68470-tps68470

器件型号:TPS68470

您好、Sirs:

我们的客户将 TPS68470YFFR 用于 CCM、原理图如下 所示、

当他们想要启动面向摄像机的世界时、CORE、VANA 和 S_RESETN 都是低电平。

从数据表8.3.3.1中、

"当 SDA 和 SCL 被路由到 GPIO1和 GPIO2时、这些 GPIO 的模式必须为
将其各自的 GPCTLxA 寄存器配置为输入、无上拉电阻。"

这是否意味着需要重新配置 GPCTL1A 和 GPCTL2A 位[1:0]? 如果是、我们应该使用什么值?

这是否与此问题相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的问题转交给零部件专员。 有人应尽快回复。 感谢您联系 TI E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    正确、它们需要将 GPCTL1A 和 GPCTL2A 位[1:0]更新为"invalues with no pull-up (无上拉的输入)"的值00。

    i2c 要求可能与潜在的传感器问题相关、因为 GPIO 默认上拉至 LDO_IO、而不是 LDO_S_IO。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard:

    是否可以将配置存储到 NVM? 或者寄存器的任何变化 都是易失的?

    顺便说一下、我使用 IPGUI 并尝试从 TPS68470创建项目、但它显示了如下错误、如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    任何寄存器都不能被永久更改、它们将始终复位为其预定义的默认值。

    我不知道为什么不加载该项目、但您应该能够直接使用空的 i2c 项目来访问各个寄存器。

    否则、您可能需要从产品文件夹中申请专用 TPS68470 GUI。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard:

    我使用了空白 i2c 项目、但 我找不到合适的地址、因为我将 I2C_ICA 和 I2C_ICB 接地、

    I2C 地址只是 显示0x00 ~ 0x7F、不包括这些地址...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    LSB 位表示读或写指令、因此如果两个地址引脚都接地、则7位地址将为0x4D。

    此致、

    Rick S.