This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:AOLDL 和 ASCDL 保护功能有问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630719/bq40z50-r2-issue-with-aoldl-and-ascdl-protection-feature

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我将 BQ40Z50-R2用于锂离子电池组。 系统不可拆卸(在 DA 配置中:NR=1)。

以上是我的硬件过载保护设置。 锁存限制(=2次重新检索)后、安全状态标志 ALDL 不会清除(持续设置和复位)。 我必须使用 RESET 命令来摆脱这种保护(如果我在 PF 状态 B 中使 ALDL=1、即使在复位时间之后、系统也不会恢复)。 我需要使用 RESET 命令进行输出。

ASCDL 保护也会发生同样的情况、下面是我的 ASCD 设置

请帮助我解决这些问题。 我是否需要进行任何其他设置来解决上述问题?

谢谢、此致、

Uday Kumar Reddy K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uday、
    -您的感应电阻器有什么价值?
    -您在 Settings:AFE:AFE Protection Control 中将 RSNS 设置为什么?
    -如何测试要设置和恢复的 AOLD?
    -是否可以将闩锁限制设置为默认值0以查看问题是否仍然存在?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    -您的感应电阻器有什么价值?    1兆欧

    -您在 Settings:AFE:AFE Protection Control 中将 RSNS 设置为什么?   RSNS=1

    -如何测试要设置和恢复的 AOLD?

    我向电池施加了46A 电流、以检查 过载保护。 永久故障在三次重检后发生(使用  

    设置->已启用 PFB:AOLDL=1)

    我执行了以下恢复步骤

    • 我尝试在 manufacturingaccess ()中发送命令0x0029 (这会清除所有永久故障)。 但这不会清除故障。
    • 然后、我从 bq studio 中的命令窗口发送复位命令、此操作将清除(安全警报+ B:AOLDL=0)
    • 然后我在制造访问()中发送命令0x0029。 这会清除(PF statusA+B:AOLDL=0)  

    -是否可以将闩锁限制设置为默认值0以查看问题是否仍然存在?

    我也尝试过这种方法、即使在卸载之后、安全警报 A+B:AOLDL 持续设置和复位(输出打开和关闭)、直到

    我在命令窗口中按 RESET 命令。 (在这种情况下,不使用永久故障保护(settings->Enabled PFB:AOLDL=0)

     

    希望您的问题能得到清晰的回答。

    谢谢、此致

    Uday Kumar Reddy、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请有人帮助我解决上述问题。

    此致、(&H)

    Uday Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。

    遗憾的是、R2固件存在一个已知问题-一旦由于 bq40z50-R2 v2.08固件内的行为而导致安全条件消失、ASCC、AOLD 和 ASCD 锁存计数器就不会递减并正确复位。

    请阅读以下用户指南、了解有关变更问题、变更影响、更正措施和修复时间表的更多详细信息: www.ti.com/.../sluubs8.pdf

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan Kahler、

    感谢您的信息。

    此致  

    Uday Kumar Reddy k