This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585热性能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630289/tlv62585-thermal

主题中讨论的其他器件:TLV62585

尊敬的先生:

如果您可以提供 TLV62585工作期间的热分布情况  

 PCB 的环境温度

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    很高兴为您提供支持!
    很抱歉,但我没有理解你的问题。 您能重新制定吗?

    谢谢、此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我想您正在搜索工作操作期间的热分布。

    在这里、您可以看到热像图

    在3A 负载和5V 输入电压下运行。

     

    希望我回答了你的问题。

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emmanuel:
    很抱歉,如果 TLV62585的热性能较差的情况是59摄氏度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    IC 温度取决于许多因素。 热耗散是最重要的、因此强烈依赖于 PCB 布局。 上图中显示的示例表示使用 TLV62585 EVM 热像仪进行的热性能测量。

    谢谢、此致、
    Emmanuel