This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:交流/直流参考设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593396/ucc29910a-ac-dc-reference-design

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件:UCC29910UCC2990

UCC29910的数据表中提到了笔记本电脑电源的参考设计。

数据表文本:

可按需提供采用 UCC29910A PFC 控制器和 UCC2990积分周期控制器的全特性参考设计。

如何申请此参考设计?

谢谢

/Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您关注 UCC29910A PFC 控制器。 我已联系此器件的应用工程团队、并请求他们为您提供参考设计。 请留出一个或多个工作日来回听。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    此参考设计是指 UCC29910AEVM-730、您可以从 TI 网站 www.ti.com/.../ucc29910aevm-730订购

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看过该参考板。 似乎还有一个适用于90W 超薄笔记本电脑适配器的参考设计。
    称作“90WHD”

    来自 TI 文档"使用降压拓扑进行功率因数校正-效率优势和实用设计注意事项"

    七. 降压 PFC 性能审查:

    90w 适配器参考设计
    降压 PFC 已部署为 PFC
    前端、采用90W、高密度、细长型
    笔记本电脑适配器参考设计(称为
    “90WHD”)。 此两级设计使用半桥
    用于下变频的隔离/调节级
    将降压 PFC 总线电压转换为隔离式和
    19.5V 稳压输出电压[16]。 图 23如所示
    降压 PFC 功率级的简化方框图
    拓扑中部署的拓扑
    专用降压 PFC 控制器 UCC29910。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我同意您对此"90WHD"所做的研究(我也研究了基于 UCC29910的等效设计) 尽管 UCC29910数据表以及针对 SEM1900主题4的2010电源设计研讨会论文中提到了此参考设计、但材料和参考设计不存在。 此参考设计不可用、但我确实找到了一些您可能感兴趣的日期为2009年的信息。 将您的电子邮件/联系信息发送至 b-Johnson@ti.com、我可以将我发现的信息转发给您、这些信息可能会帮助您设计自己的电源。