This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:展频对 EMI 的影响

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629285/lmr14030-q1-influence-of-spread-spectrum-to-emi

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

您好!

附加数据是在我的客户电路板上测量的传导噪声。

这些频繁峰值(约700kHz)是否由展频的影响引起?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户设置的 RT 模式频率是多少? 扩频将产生大约低频率纹波、频率= fsw /128。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有其他信息。

    我确认电源是汽车的电池、负载是电阻。

    因此、假设测量设备不是原因。

    LMR14030是否可以高于峰值?

    如果是、原因是什么?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已通过直接电子邮件得到解答、因此将关闭此问题。