This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62202:导出效率

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633614/webench-tools-tps62202-export-efficiency

器件型号:TPS62202

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

是否可以针对各种输入电压和输出电流(最小值-最大值)简单地导出转换器的效率?

这是一个有关导出功能的一般性问题、但我对 TPS62202特别感兴趣。

此致、

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常,WEBENCHRegistered设计工具支持将效率数据导出到 Excel 中。
    但是,TPS62202是一款非常旧的降压转换器,WEBENCHRegistered不支持该转换器。

    此致、
    伊沃

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    上述导出功能仅为我提供了0.02mA - Iout、max 之间的 Vin、max 和 Vin、min 效率

    是否有办法获得更精确的数据? 例如、对于0 - Iout、max 以及输入电压介于 Vin、min 和 Vin、max 之间?

    此致、

    Marc

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取更多数据点的唯一方法是减小中的 VIN 和/或 Iout 范围、并在迭代中多次运行仿真。
    此致、
    伊沃