This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210:Tps562210响应

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629441/tps562210-tps562210-response

器件型号:TPS562210

您好、先生:

客户希望在使用 Tps562210时获得更好的响应、

这个额外的电容器(C610)有建议值还是最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电容将在环路中引入零。因此该值取决于交叉频率。C=1.5*FC/2pi/R604

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermes:

    您可以按照 Vental 的方程式来获得 CFF 的最佳值。 通常、您可以开始将10pF 作为首次尝试的 CFF、然后增大其值。 我们建议的最大值为100pf。 谢谢!