This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447-PAR-230VEVM:无法真正正常工作

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594136/lm3447-par-230vevm-does-not-work-truly

器件型号:LM3447-PAR-230VEVM

我购买了 LM3447-PAR-230VEVM。
在数据表中、

www.ti.com/.../sluua02.pdf  

第11页、图12、您显示了输入电流。
但我没有获得该电流、
输入电压和电流图位于以下链接中:


www.yunusuzun.com/SCR01.BMP

问题是什么?
我的电路板损坏了吗? 或者?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电流波形看起来不正确。

    您正在为负载使用什么? 多少个 LED 以及什么变频?

    您如何测量电流? 如何为电路板供电? 如果由于桥式整流器而连接到线路、则电路板公共端不是接地端、因此在查看波形时必须小心。

    LED 是否亮起? 您知道输入功率测量值是多少吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    负载为2 (并联)*10 (串行)=20 LED,v=3,2V>> Vout=3,2*10=32V
    您可以看到 LED: www.marketdijital.com/1-Watt-Edison-Opto-Powerled-50-Adet-Beyaz-6500-C-120-Lumen,PR-3106.html
    我使用具有电流和电压探头的示波器测量电流。

    是的、LED 亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否测量了输出电压? 如果电压大约为32伏、则应该可以。

    您是通过楼宇电源还是其他电源来运行?

    您是否在运行时未做任何修改?

    它应该能够正常工作、以便在某些物品到达时连接不正确、某些物品损坏或无法正常工作。 您是否在没有任何其他连接到电路板的情况下查看了电流?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是32V、
    输入电压为220V
    没有修改。
    是的、当连接任何部件时、电流为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说"是、当连接任何部件时、电流为零"时、这意味着示波器或其他测试设备吗?  此 LED 驱动器等电源具有一个整流桥、用于校正传入的交流电压。  测试设备可以以接地为基准、因此如果您将示波器探头接地端连接到电路板的公共端、则会导致整流器电桥短路、并可能损坏电路板或设备(如果这是您提到的情况)。

    电路板是否在未连接任何测试设备的情况下工作?  您的电流 探头是否是隔离式(霍尔效应)测量类型?  如果是这样、您可以监控电路的电流、而不会导致任何接地电流路径流动。

    谢谢、