This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:将电流限制设置为100mA 时出现问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594545/tps61169-trouble-setting-the-current-limit-to-100ma

器件型号:TPS61169

我在使用器件型号 TPS61169DCKR 以100mA 电流仅驱动一个 IR 二极管器件型号 VSMB294008G 时遇到问题。 IR LED 为高功率 LED、电流可达100mA 、输入电压为3.3V。 数据表显示 V FB 为204mV、因此204mV/100mA = 2.04 Ω 电阻器。 在这个电阻器就位驱动 LED 的情况下、我断开了一侧的连接、测量250mA、而不是100mA。 有什么想法为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    如果您放置正确的电阻器2.04欧姆、则电流应为100mA。 当您"断开一侧"时、是否意味着您插入电流探头来测量电流? 如果是、您是否碰巧断开 FB 引脚? 当您看到250mA 时、能否测量 FB 引脚的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 拆下 LED 的一侧并插入万用表以测量电流时、FB 引脚断开。

    昨天、我移除了2欧姆电阻器并放置了一个200欧姆的电位计。 当它设置为13欧姆时、我通过 LED 获得的电流正好为100mA。 这是完美的、但不遵循数据表上的 Rset 计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我认为导致不一致的原因是 IR 二极管的正向电压在100mA 时通常仅为1.45V。 由于这是升压 LED 驱动器、输入电压为3.3V、因此无需升压即可达到1.45V 输出电压。 它可能已进入旁路模式、仅通过3.3Vin。

    看看13欧姆、我认为这是匹配的。 VIN 为3.3V、LED 压降为1.45、因此电阻器上的电压约为1.85V。 1.85V/13 Ω= 142mA。 这看起来是在容差范围内的。

    如果您只需要驱动单个 LED、我建议您使用降压 LED 驱动器。 或者、如果您串联更多 LED、该器件将以升压模式运行、电流应与数据表中的公式相匹配。

    如果您有任何后续问题、请告知我们、
    不需要