This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 变压器计算

Guru**** 2572505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628365/lm5025a-lm5025a-transformer-calculation

器件型号:LM5025A

你(们)好

我们需要计算 LM5025A 的变压器、  

可以为我提供设计工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    很抱歉、网站上没有设计计算器、我将询问我们的应用团队是否可以发送给您。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    遗憾的是、我们目前没有适用于 LM5025A 的计算器工具。 如果您可以向我发送您的设计要求、我很乐意帮助您计算变压器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我想提供一些资源、帮助您处理有源钳位正向应用

    您可以从本指南的第91页开始找到有源钳位正向初级/次级电流的公式:www.ti.com/.../slyu036.pdf。
    您还可以使用功率级设计器来帮助计算匝数比、磁化电感等:www.ti.com/.../powerstage-designer。
    确保在工具中适当设置最大占空比。 对于 LM5025A、最大占空比为80%。

    此致、
    本·洛夫