This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65232A2:DM8148 EVM TMDXEVM8148中 TPS65232的分立式选项

Guru**** 2352860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65232A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632741/tps65232a2-discrete-option-to-tps65232-in-dm8148-evm-tmdxevm8148

器件型号:TPS65232A2

尊敬的 TI 支持:

我们使用的是 DM8148 EVM TMDXEVM8148、因为 IC TPS65232A2不推荐用于新设计、因此我们希望采用以下提到的方法。

=>我们不使用 PCIe 功能、因此不需要 TPS_PCI_3.3V 生成、我们具有24V 输入轨、因此我们能否从24V 生成5V 电压并使用5V 电源正常信号来启用单独的3.3V 稳压器。 同样、该3.3V 稳压器的输入为24V。

请提供建议。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 WEBENCH 来满足您的需求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、

    我从 DM8148转到了这个论坛、希望我能得到一些答案、但我看不到任何与我的 EVM 查询相关的东西。

    我的问题是、我能否使用以下提到的方法保留与 EVM 中相同的电源序列、并希望得到一定的答复。 因此、查询与 EVM 原理图有关、而不是与特定的 PMIC 有关。

    我当然不希望收到这样的回复、TI 应该在向客户销售 EVM 时提供真诚的帮助。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、
    根据您的描述、我认为您的设计是可以的。
    (->我们有24V 输入轨、因此我们能否从24V 生成5V 电压并使用5V 电源正常信号来启用单独的3.3V 稳压器。 同样、此3.3V 稳压器的输入为24V。)

    我很高兴查看您的原理图、以便在可用时再次确认。

    王杰森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的响应和支持、我将在完成完整设计后转发原理图。

    此致、

    Jagdish