This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:启动时的非对称占空比

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594581/ucc2895-asymmetric-duty-cycle-at-start-up

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件: UCC3895

遇到 UCC2895启动问题的客户。 在启动条件下会观察到非对称占空比。  他按照 SLUA275的指令向 Ramp 引脚添加直流偏置、但问题仍然存在。

 

它还提到,如果 UCC2895在电压控制模式下运行,就不会出现这个问题。 如何 将 UCC2895配置为电压控制模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    AE 将回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压模式控制的实现方法是向斜坡引脚施加固定频率的锯齿电压、该信号可由振荡器计时电容器(CT)波形的一小部分或具有内部时钟同步频率的其他输入生成、 只需拆下 SLUA275图2中的 R2即可实现电压模式控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

    通过将 RAMP 引脚连接到 CT 引脚、可将 UCC3895配置为电压模式控制。 电流感测信号当然与斜坡断开、但在 CS 引脚保持就位。 为了防止变压器饱和、您必须添加一个与变压器初级串联的直流阻断电容器。 与(峰值电流模式) PCM 控制相比、电压模式控制(VMC)的控制律也不同、因此必须重新设计补偿网络。 此外、当系统达到电流限制时(即 CS 引脚上的信号达到2V 峰值时)、系统将恢复为 PCM。 这本身不是问题-控制器正在防止动力总成中出现过多的峰值电流、但如果占空比大于50%时发生电流限制、您可能会看到次谐波振荡。 再说一次、这本身不是问题-但它通常被认为是不可取的。

    添加偏移应该有所帮助。 这种不稳定也可能是由电流感应信号中的振荡引起的、这是由于变压器中的共模电流造成的。 我建议对此进行检查、也许客户可以发布 CS 波形的图像。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 客户对不对称操作有后续问题:

    当我将与斜坡引脚并联的电容从100N 更改为10n 时、问题就会消失。

    请帮助我理解这…。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果客户在峰值电流模式下操作控制器、那么我认为100nF 太大、将对 PWM 比较器使用的 CS 信号进行滤波以终止开关周期。 在开关周期之间、100nF 电容器也可能未完全放电。 老实说、通常在将信号施加到 CS 引脚之前、使用1k/1nF RC 滤波器来滤除来自该信号的高频噪声。 CS 信号拾取的噪声量也是 PCB 布局的一个强大功能。 除其他外、RC 滤波器应尽可能靠近 CS 引脚。
    10nF 可能还可以、但我建议1k/1nF 滤波器更好。
    您能给我发送一份原理图吗

    此致
    Colin