This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:开关频率问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594050/lmz31506-switching-frequency-question

器件型号:LMZ31506

作为数据表的关键参数、1.2V 输出的标准开关频率为480KHz。 但由于某些原因、我需要将开关频率提高到~750kHz。 我是否可以只更改 RRT 的值并保持 Vout 和 Rset 不变? 有问题吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大开关频率将取决于输入电压。 请参阅数据表的表7。 如果由12V 输入供电、1.2V 输出的最大开关频率为630kHz。 如果在5V 输入电压下运行、则允许250kHz 至780kHz 的任何开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是用于 RT 模式还是 CLK 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、开关频率范围适用于 RT 模式或 CLK 模式。