This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65175:如何设置序列

Guru**** 2386380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625131/tps65175-how-to-setting-the-sequency

器件型号:TPS65175

我们能否通过以下序列设置 TPS65175的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    GST 会重置状态机和内部计数器、因此这可能是一个问题、但需要在实验中对此进行检查、然后才能给出最终答案。 我们下周就可以查看一下。 现在和将来、实验室中都没有人可用。

    请您在此期间澄清一下、是否可以提前(在 CLK 信号切换之前)获得 STV 信号、以及是否需要在消隐期间将所有 CLK 信号保持为高电平。 如果这两者都是可行的、TPS65175肯定能够生成这些信号。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brigitte:

    按客户规格为是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim Hsu、

    我将在今天结束前对此进行测试并提供反馈。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim Hsu、

    抱歉、我昨天无法完成。 我需要将我的答案推迟到本周结束。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim Hsu、

    只需确认一下、对于 STV 脉冲、您指的是 VST 脉冲?

    如果是这种情况、那么我在这里看到一个问题。 只有当 GCLK 为低电平时、VST 的上升沿和下降沿才可由 GST 定义。

    然而、这个模式要求将 CLK1 ETC 设定为高电平、这意味着在这个时间内 GCLK 需要为高电平。 基本上、该表得出结论、这是不可能的:

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim Hsu、

    您是否已按照 Brigitte 的建议检查是否可以提前设置 STV 脉冲? 给定的时序图(消隐时间期间)是必须遵循的标准、还是您的客户可以稍微更改它?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona