This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:帮助选择隔离式降压转换器、通过2S 电池提供5V 2A 电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633858/tps562201-help-selecting-an-isolated-step-down-converter-5v-2a-from-2s-battery

器件型号:TPS562201

您好!

我打算在我的设计中使用 TPS562201。 基本上、我需要由2S 电池提供5V 2A 降压转换器、而我需要降压转换器来避免来自电池线路的噪声。 (电池线路也连接到电机驱动器)

有这样的芯片吗? 对于隔离式降压、2A 是否太大? 我还注意到、关于 TPS562201、我需要使用外部电阻器将其设置为5V。 我可能更喜欢固定电压版本。

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以使用 WEBENCH 工具来选择您的需求。  

    www.ti.com/.../power-designer.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享有关您的系统的更多详细信息?
    您需要哪种隔离式降压? 可能会根据您的系统(包括固定5V IC 请求)提出一些建议。