This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:降压 DC/DC 的未使用情况

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633693/tps51285b-unused-case-of-buck-dc-dc

器件型号:TPS51285B

如果是 TPS51285B、则仅使用 VREG3和 VREG5、禁用双降压控制器、请让我在下面检查是否存在任何问题。

--------------------------------------

EN1、EN2 =>直接接地。

VCLK =>通过一个200欧姆电阻器接地。

VBST1、DRVH1、SW1、DRVL1、VO1、 fb1、CS1、VBST2、DRVH2、SW2、 DRVL2、VO2、FB2、CS2 =>悬空

--------------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我不清楚您的意思是什么? 是自行检查还是需要我们的帮助?

    我认为、仅仅为了将 EN 引脚接地、其他引脚 是悬空的、这是不可能的。

    Edwin Zang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读数据表第12页和第13页。
    VREG3是始终开启的 LDO。 无论 EN1和 EN2是打开还是关闭、它都是打开的。
    VREG5由 EN1或 EN2控制。 VREG5与任何 EN1一起打开、或 EN2与之一起打开。 仅在 EN1=EN2=OFF 时关闭。
    请查看数据表、如果您仍感到困惑、请告知我们。