This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215的 CFF

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594642/cff-of-tps56c215

主题中讨论的其他器件:TPS56C215

我对 TPS56C215有疑问。

在数据表第22页~23页中 、我不了解如何确定 CFF 的电容。

(在图29应用原理图中、C10为56pF。)

问题1。

如何确定56pF?

您知道有关 CFF 的公式吗?

问题2.

请告诉我是否需要 CFF 的标准。

此致、

西泽瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    第一,建议参考数据表中的表5作参考。 其次、CFF 会添加一个零点、该零点应位于交叉频率周围。 因此、您可以通过 CFF=1/(2*PI*R4*FCO)来估算 CFF (R4是上分频器电阻器。 FCO 的目标频率通常低于开关频率的五分之一(表1)。)
    2、当输出电压较小时、不需要 CFF;当输出电压大于大约3.3V 时、需要 CFF。

    此致。
    Edwin。