This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 外部(通过运算放大器)控制的可编程同步降压控制器0-6V/0-6A、输入6-18V

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594578/externally-through-op-amp-controlled-programmable-sync-buck-controller-0-6v-0-6a-input-6-18v

正在寻找可通过外部运算放大器轻松控制的 IC (同步降压控制器)、该运算放大器可用作通过直流编程电压控制的模拟误差放大器。

我正在构建具有额外精度/稳定性/低纹波0-6V/0-6A、输入:6-18V 的高效(>90%)、可编程同步降压

 软件频率 100-500kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么需要外部误差信号放大器? 我可以合理地确保我们的所有控制器都具有内置的误差放大器。