This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:输入电流与输出电流间的关系。

Guru**** 2611545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631173/tps56c215-input-current-vs-output-current

器件型号:TPS56C215

尊敬的 TI:

我想检查以下规格中的输入电流与输出电流之间的关系。

输入电压:12V

输出电压:3.3 @ 12A

Fsw:800kHz

效率:90%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    iN=Vout*Iout/Vin/Efficiency =3.3*12/12/.9=3.7A,您可以将电流限制设置为4A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢分享、但我确实知道了这一计算。 只是更感兴趣地了解输入与输出电流间的关系图。 我如何知道 IC 从数据表中抽取了多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您的意思是什么? IC 的功率损耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是功率损耗、我需要了解的是、当您在3.3V 时消耗12A 的功率时、这种情况需要多少功率才能工作? 因为我是从12V 获得电源、所以我需要知道这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,我们测量电路板以了解什么是 Iin、电压为3.3V@12A。
    很难计算有关功率的准确数据、我们可以使用效率来估算粗略数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关这方面的粗略数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS56C215_5F00_DataPoints.xls

    您可以参考此附件。 谢谢!