This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:电路板已死亡! 将不再与我的交换机通信

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628517/tps2373-4evm-758-board-has-died-will-no-longer-communicate-with-my-switch

器件型号:TPS2373-4EVM-758

我使用 LED 测试功率输出、并触摸了 T23 (GND)和 TP21 (VDS)、她的照明很好... 但现在情况并非如此。 电路板已失效、我的电源指示 LED 将不再亮起、并且电路板不再与我的开关通信。 只需将这种美丽从盒子中抽出10分钟。 有什么关于如何推进的想法?

如果我粘住 TPS 9 (VDD)和 TPS17 (VSS1)上的 LED、我仍会从我们测试的 HP POE 交换机的间歇性浪涌电源中获得指示闪烁。 有没有关于更多故障排除的想法、或者我们在水中死亡了吗?

此致、一块无电路板。

-Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    你好像死在水里了。

    下次测试电源输出时、只需组装 J15即可启用板载电源指示 LED。 通过将初级侧的 VDS 短接至次级侧 GND 平面、电源转换器已损坏。

    很抱歉您的损失... 您可以在此处订购其他产品: www.ti.com/.../TPS2373-4EVM-758

    祝您好运!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为我也死了。 但我将其他两个引脚短路。 。 名字让我逃离了,因为我不在办公桌 旁(有一个点击) ,它恢复了生活。 我现在再次与交换机和电源通信。 电源指示 LED 指示灯消失了。  

    因此、如果我希望从该板上的某个部件上电、我在哪里放置正极和负极引线、以免损坏任何东西?

    谢谢!

    -Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    要为电路板上的组件供电、请使用电路板顶部边缘的大绿色螺钉端子 J13。

    祝你好运、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使电路板恢复了使用。 但无论是在短时间之前还是之后、绿色端子都不会产生任何电压或电流。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    电源转换器无法正常工作、FET 可能不再切换。 最好的选择是订购一个新电路板。 祝您设计顺利。

    Thomas A.