This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:TPS51120 PGOOD 的运行不正常

Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593376/tps51120-tps51120-pgood-not-behaving-as-expected

器件型号:TPS51120

您好!
我们将 TPS51120用于我们的主电源降压应用、以便为我们的信息娱乐板供电。

配置如下:
MODE:电流模式运行
输出电压:CH1 =固定5V、CH2 =固定3.3V
VFB1、VFB2引脚:连接到 V5FILT
PGOOD 引脚=通过100K 电阻器拉至 V5FILT。
两个电流感应电阻器均为15m Ω

在数据表的特性说明部分7.3.12中、PGOOD 引脚应在故障条件(热关断、UVLO、UVP、OVP)和禁用期间变为低电平;在表4中、还提到了 OCPCh1和 OCPCh2。
在我们的测试中、
1、当输出过流超过5.5A 和输出通道短路时、我们无法看到任何 PGOOD 引脚变为低电平。
2、即使在输入欠压状态下、PGOOD 状态也会保持高电平。

这是正常行为吗?

请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请上传您的原理图进行审核吗?
    如果存在波形、请同时上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yuchang Zhang ]Hi
    请上传您的原理图进行审核吗?
    如果存在波形、请同时上传。

    [/报价]

    您好、Yuchang、

    请查找随附的我们所使用的降压转换器的原理图设计。

    此处、NL= PCB 上未装入器件。 我们将检查引脚11和引脚30上的 PGOOD 状态。  引脚30上的 PGOOD 状态将转至 MOSFET 的栅极、在测试时已断开。

    R44已更改为15mR。

    我无法清楚地捕获波形、但问题中提到了观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    原理图看起来不错、 但到目前为止、我无法理解为什么 PGOOD 保持高电平、
    我仍然需要您的帮助来获取波形以进行确认、您只需获取 Vout 和 PGOOD 引脚、您可以使用外部电源控制 EN (引脚12和29)信号来获取上电和上电波形、 此外、您还可以在 Vout 较短时捕获 Vout 和 PGOOD 波形。
    您还可以参阅数据表中的图35/36/39/40、该图与良好功能相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchan、

    请找到 我们测量的 PGOOD (引脚30)的附加波形。

    CS 电阻为15mR。

    情况1:输出短路

    Ch4 (绿色)= PGOOD 信号(5V)(引脚30处探测)

    CH2 (蓝色)=输出电流(3.8A)(在 L63之前探测)

    CH3 (紫色)=输出电压(5V) (在 C61处探测)

    情况2:输出过流

    Ch4 (绿色)= PGOOD 信号(5V)(引脚30处探测)

    CH2 (蓝色)=输出电流(3.8A)(在 L63之前探测)升高到5.8A 以触发过流故障模式

    CH3 (紫色)=输出电压(5V) (在 C61处探测)

    请注意、当发生输出过流/短路时、PGOOD 引脚上的电压差非常小。 但引脚不会将其状态更改为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这确实不是您的测试结果、我尝试了 EVM、但无法重复此问题。
    我有一些问题需要与您确认。
    1、您测试了多少条硼? 它们是否有相同的问题?
    2、PGOOD1和 PGOOD2是相同的?
    3、如果您使用外部电源切换 EN1/2而不使用 VREG5、您能否再次检查问题是否相同?
    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    请查找我的内嵌答复:

    1、您测试了多少个电路板? 它们是否有相同的问题?

    我已经在三个不同的电路板上测试了这一点。 结果在这些电路板上是一致的。 我已经对原理图和布局设计进行了交叉验证;请将布局设计视为与评估板一样好。


    2、PGOOD1和 PGOOD2是相同的?

    是的、在  故障模式下、两个 PGOOD 通道通过保持高电平显示相同的状态。

    3、如果您使用外部电源切换 EN1/2而不使用 VREG5、您能否再次检查问题是否相同?

    我可以检查这一点、但建议将其纳入设计中吗? 如果是、则可能需要其他 LDO 为 EN1/2生成5V 使能电压。 我不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、
    EN1/2也应该能够在悬空状态下工作。
    让我们通过电子邮件 yuchang-zhang@ti.com 来讨论这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、
    我们可以移除串联电阻器、使其浮动。 但理想情况下、我们已连接到 VREG5以实现稳定运行。 单独将此主题发送到电子邮件以继续。 谢谢。