This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:查找应用手册或帮助以计算值、数据表中的信息似乎缺少几个方面

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628723/tps61161a-looking-for-app-note-or-help-to-calculate-values-info-in-data-sheet-appears-to-be-missing-several-things

器件型号:TPS61161A
主题中讨论的其他器件:TPS61196

支持路径:/Product/Development 和故障排除/搜索论坛以查找我的问题/

从有关 LED 驱动器的数据表中可以看出、如何针对任何给定应用正确计算器件值充其量是令人困惑的。  因此、我们可以使用10uH 至22uH 的电感器。  使用 PWM 进行控制、而不是数据表中建议的模拟调光。  如果开关频率为600kHz、二极管 VF 为0.4v、 V led 为30V (12 * 2.5V)、并且我使用的 是20mA ILED、  我将假设效率为85%、  如何计算 Cin、Cout、L 和纹波电流 I peak、   因此、我可以选择正确的器件、 因为我们的应用空间受限、我们无法使用示例中的器件、 并且我需要使用具有更高 DCR 的电感器   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已分配给相应的工程师、将在短时间内解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    请参阅 www.ti.com/.../snva763.pdf 此应用手册、您还可以查看 TPS61196的数据表、其中包含更多计算公式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       正如卡森所回答的、您可以查看两个指南来选择正确的部件。 由于您的应用空间受限、我建议您使用10uH 电感器。 计算示例如下:

       iL_DC=(VoutxIout)/(Vin_minxEfficiency)=30x0.02/(2.7x0.85)=260mA;

       iL_RIPPLE=Vinx (Vout-Vin)/(LxFswxVout)=2.7x (30-2.7)/(10uHx600kHz30)=410mA;

       IL 峰值=IL_DC+1/2xIL_RIPPL=260+205=465mA;

       增加20%容差、我们建议电感器具有大于600mA 的饱和电流。 您可以使用此参数选择电感器。 DCR 将影响效率。

      关于 Cin 和 Cout、我们建议您选择1uF-4.7uF 陶瓷电容器、我们建议您根据输出纹波选择1uF 至10uF 陶瓷电容器、如下所示:

     COUT=(Vout-Vin) xIout/(VoutxFswxVRIPPLE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解这一点、我的问题是为什么使用2.7V 我知道这是芯片的最小值、 但如果不是最小应用值、该怎么办?  我们使用的是12v 应用程序

      iL_DC=(VoutxIout)/(Vin_minxEfficiency)=30.4x0.02/(12x0.85)= 60mA; !!  如果 Vin min 变得更高、我会期望电流会下降

       iL_RIPPLE=Vinx (Vout-Vin)/(LxFswxVout)=12x (30.4-12)/(10uHx600kHzx30.4)= 1.21A??  这对我来说毫无意义; 纹波电流如何比直流电流高20倍?

       IL 峰值=IL_DC+1/2xIL_RIPPL=60+605=665mA;  

       增加20%容差、我们建议电感器具有大于800mA 的饱和电流。   这种计算是否确实正确、或者我是否遗漏了某个东西、或者发生了一些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       当输入电压增加到12V 时、LED 驱动器将进入 DCM 模式。 因此、这些公式与上述公式不同、IL_RIPPLE 和 IL_PEAK 可能是 IL_dc 的几倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    在您的应用中、当输入电压高达12V 时、升压转换器以 DCM 模式而非 CCM 模式运行。 上面使用的 IL_RIPPLE 公式处于 CCM 模式。 因此、请参阅我上面提到的应用手册以再次进行计算。