This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:DOUT 始终为低电平

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633648/bq2973-the-dout-is-always-low

器件型号:BQ2973

尊敬的先生

我使用 BQ2973进行电池保护。 这是原理图。

我使用直流电源在 BAT+和 BAT-之间添加了4V 电压。 我发现 CSD87313未打开。 我测量了 BQ2973的 Cout 和 Dout、Cout = 1和 Dout = 0?  

为什么会发生这种情况?  

谢谢

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    当首先连接电池或打开电源时、器件会从欠压状态接收电源。 它需要充电器电压或对其进行仿真才能唤醒。 请参阅数据表第18页顶部第9.4.1节的框中的注释。 在 FET 上应用充电器或短接以唤醒器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    感谢您的回答。

    它的工作原理与您所说的相同。

    非常感谢

    BR