This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:工作静态电流

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594503/tps61041-q1-operating-quiescent-current

器件型号:TPS61081-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61040-Q1

大家好、

由于评估结果、数据表值存在偏差。


测量条件
TA:℃μ A、Vin:4.6V、Iout:0A

IQ 的测量结果为68uA。

数据表中的电流大约为28uA。(图5。 TPS61040-Q1静态电流与输入电压间的关系)

请告诉我如何测量 IQ。

此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    下表给出了数据表值的测试条件。 VIN=2.4V、FB=1.3V、以确保不会出现开关。测试范围为28-50uA。 而输入电压为4.6V。 因此结果不匹配!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回答。

    我用一个红圈包围了 Vin 的时间:4.6V。

    它大约为28uA

    它是在向 VFB 施加1.3V 电压时进行测量的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您标记的是输入电压=4.6V 时的典型 IQ 电流。 但存在许多不同的容差。 最大值可能远高于此值。

    该值通过施加到 FB 引脚的1.3V 电压进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    感谢您的快速响应。
    我明白了。

    此致
    高志林